This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:它是否可用于 CEC 电压的电平转换

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102, LSF0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033443/txb0102-can-it-be-used-to-level-translate-cec-voltage

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXS0102LSF0102

您好!

我使用 TXB0102电平转换器将 HDMI CEC 引脚的电平从3.3V 转换为1.8V。 我是否可以使用该电平转换器。 我不确定 HDMI CEC 是否为开漏信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CEC 为开漏。 您需要使用不同的转换器、如 TXS0102或 LSF0102。