This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT08:CD74ACT08需要 IBIS 模型

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74ACT08, SN74ACT08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033290/cd74act08-need-ibis-model-for-cd74act08

器件型号:CD74ACT08
主题中讨论的其他器件: SN74ACT08

您好!  

需要用于 CD74ACT08 IC 的 IBIS 模型  

此致

illiyaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDxxx 器件是 Harris Semiconductor 提供的、没有 IBIS 模型。

    为什么不使用 SN74ACT08?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、illiyaz、

    我们没有适用于该特定器件的 IBIS 模型。

    我建议使用 SN74ACT08 IBIS 模型从 CD74ACT08获得合理的性能估算值。 这些器件的性能极其相似、因此在正常应用中、SI 测试不应有明显的差异。