This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:使用外部 RC 调整输出频率的计算

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4047B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033016/cd4047b-the-calculation-for-adjusting-the-output-frequency-with-an-external-rc

器件型号:CD4047B

大家好、

我的客户在他们的项目中使用 CD4047B、下面是问题、您能不能提供一些意见?

谢谢你。

根据数据表:TM (10、11)=2.48RC

以下应用场景输出理论频率:f=1/ tm=1/(2.48* 47kΩ*22pF)=195kHZ。 计算公式是否正确?

以下应用场景的实际测试频率:F=170kHz。 为什么与理论值存在差异?

 

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    它们看起来是在"自由运行"模式而不是"单稳多谐振荡器"模式下运行器件、因此工作频率的公式为:

    f = 1/(4.4 * R * C)

    由于它们使用非常小的电容值、因此系统寄生效应将成为比使用更大的电容器更重要的问题。

    我希望振荡器看到的它们的实际总电容约为28.4pF、这将产生170kHz 的输出:

    f = 1/(4.4 * 47k * 28.4p)= 170.3kHz

    例如、如果他们使用的是1nF 电容器、则额外的7pF 电容误差可以忽略不计。

    -

    通过查看类似的器件 CD4046A、我们可以看到、输出频率与时序电容值的对数线性关系仅在大于80pF 的值时显示:

    我无法肯定地说、因为我在定义该部件时没有在那里、但我想这样做是因为这些值不再低于该点的线性值。