This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:SN74AXC4T245的输出电流

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1032855/sn74axc4t245-output-current-of-sn74axc4t245

器件型号:SN74AXC4T245

您好!

 SN74AXC4T245能否以>50mA 的输出脉冲宽度持续运行? 频率范围为5MHz 至50kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值不得超过、即使在短时间内也不能超过。 对于超过12mA 的电流、您将获得更大的压降。

    您应该并联使用多个输出。