This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH16T245:与 VCCA 相比、VCCB 具有1D1IR 和2DIR 基准。

Guru**** 2523810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1032694/sn74avch16t245-1d1ir-and-2dir-reference-to-vccb-compared-to-vcca

器件型号:SN74AVCH16T245

您好、客户在较旧的设计中使用 SN74AVCH16T245ZQLR (器件现在可能已停产)、但现场有器件。 在数据表中、它说将1DIR 和2DIR 引脚参考到 VCCA、但在电路板上、它错误地连接到 VCCB。 这会产生什么影响?

注:

VCCA = 1.8V

VCCB = 3.3V

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    幸运的是、由于 VccB > VccA、并且该器件具有过压耐受输入、因此这种情况不会损坏您的器件、您可能能够使其正常工作。

    您只需使您了解 Dir 在内部仍然以 VccA 为基准。 因此、要将 Dir 驱动为低电平、必须满足低于1.17V 的 VIL。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您是否预计总功耗会因连接错误而增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    您的电源消耗不应改变、但由于施加的电压较高、您将看到输入泄漏到 DIR 引脚的电流较高。 这并不重要、最大 IL 规格为1uA、因此我怀疑最大 Ilov 或过压输入泄漏电流大约为1.5uA。

    此致、

    Karan