This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS244-Q1:时间延迟

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1032509/sn74hcs244-q1-time-dealy

器件型号:SN74HCS244-Q1

大家好、

我想选择一个缓冲器、它可以提供 大约数十 ns (<100ns)的延迟时间 、并且可以配置该延迟时间。 你有什么建议吗? 谢谢!

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    不、我恐怕逻辑产品系列中没有任何器件能够提供纳秒级精确延迟。

    您能告诉我该要求的应用吗?