This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS540:关于上电时的输出

Guru**** 2929570 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1032457/sn74ls540-about-output-at-power-on

器件型号:SN74LS540

大家好、


我对 SN74LS540有疑问。


是否存在将 G1和 G2连接到 GND 时输出变为高阻态的情况?
通常情况下、它不会是 Hi-z
请告诉我成为 Hi-Z 的条件

此外、电源打开时输出是否会暂时变为高阻态?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    这是 LS540的输出电路:

    当电源电压(VCC)小于任何 BJT 所需的偏置电压(约0.5V)时、输出将不会被驱动为高电平或低电平、并且将处于高阻抗状态。

    在0.5V 至4.5V 之间、器件处于瞬态状态、某些内部电路会正确偏置、这可能导致高、低或高阻抗输出。 我们不会在这些值之间定义器件的状态。

    在4.5V 至5.5V 之间、器件将根据为输出状态提供的输入值正常运行。