This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:针对未使用通道的 Cext 和 Rext/Cext 引脚的端接

Guru**** 2576625 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1159177/sn74lv123a-terminations-of-cext-and-rext-cext-pins-for-unused-channel

器件型号:SN74LV123A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123

您好!

我的客户使用通道1、但不使用 SN74LV123A 的通道2。

在这种情况下、2Cext (引脚#6)和2Rext/Cext (引脚#7)是否可以保持悬空(未连接到任何位置)?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rext/Cext 引脚是一个进入内部比较器的模拟 I/O:

    让它浮动可能不是一个好主意。 您可以假设 Rext 和 Cext 无限大、即、将 Rext/Cext 引脚直接连接到 Cext

    请考虑改用单通道 SN74LVC1G123。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的回答。

    2Cext (引脚#6)如何? 它可以浮动吗?

     2Rext/Cext (引脚#7)能否 直接连接到 GND 或 Vcc、而不是悬空?

    此致、

    希拉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cext 引脚被内部接地;它不会悬空。

    Rext/Cext 引脚应连接到 Cext