This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:如何确定单稳多谐振荡器的'K#39;值?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1159164/sn74lvc1g123-how-do-you-determine-the-k-value-for-a-monostable-multivibrator

器件型号:SN74LVC1G123

我知道输出脉冲宽度由以下公式决定。

TW = K * R * C

但我不知道如何确定单稳态多谐振荡器的"K"值。

它是在应用手册的图4-2 (如下所示 URL)中编写的。

但 未描述10uF 电容器的"K"值、我将在 Vcc5V 处将其与430k 电阻器配合使用。

使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计(修订版 A)

请让我来展示一下。

谢谢你。

此致、

Keisuke Wakayama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于充电电流如此小的大电容器、电容器的泄漏电流将产生影响。 因此、最好的解决方案可能是在实际电路中进行测量。