This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IBIS 模型

Guru**** 2758075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC74, SN74HC14, SN74HC00, SN74AC244, SN74HCT244, CD74HC03, SN74HCT138, CD74HC4049, SN74HCT245, SN74HCT595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127994/ibis-model

主题中讨论的其他器件:SN74HC74SN74HC14SN74HC00SN74AC244SN74HCT244CD74HC03SN74HCT138CD74HC4049SN74HCT245SN74HCT595

虽然我在"CS1205357"中得到了答案、但文件格式 与我预期的不同。

我指定"XX.ibis"格式。

请再次回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣一郎

    请指定您申请 ibis 型号的设备。

    谢谢、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面展示。

    ・SN74HC74

    ・SN74HC14

    ・SN74HC00

    ・SN74AC244

    ・SN74HCT244

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soichiro:

    对于 SN74HC74、 SN74HC14和 SN74HC00器件、您可以将其替换为 CD74HC03的 IBIS 模型

    [引用 userid="529276" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127994/ibis-model/4184386 #4184386"] SN74AC244[/quot]

    对于此器件、您可以使用 SN74AC245 IBIS 模型替代。

    [引用 userid="529276" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127994/ibis-model/4184386 #4184386"] SN74HCT244[/quot]

    对于此器件、您可以使用 SN74HCT245 IBIS 模型替代。

    如果您不愿意代入、请告诉我、但创建新的代入可能需要大约2周的时间。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    CD74HC03需要一个上拉电阻器来将输出更改为高/低。

    您是否有可 在没有 上拉电阻器的情况下替代的模型?

    目的是预测过冲/下冲。

    因此、驱动能力等于一个模型是可取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soichiro:

    很抱歉、我错过了输出类型的变化。  CD74HC4049 将具有推挽输出和标准 CMOS 输入。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    您是否有 SN74HCT138的 IBIS 模型?

    使用目的与上述相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soichi、

    我们没有、但您可以用 SN74HCT165替代它。 它是 TTL 兼容输入和推挽输出。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    我尝试使用 IBIS 模型、如下所示。

    ・CD74HC4049

    ・SN74HCT245

    但他们没有移动我所期望的。 我在下面展示了使用部分。

    型号:HC4049_OUT_50

    model_type:输出

    型号:HCT245_IO

    MODE_TYPE:I/O

    您是否会正确检查它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soichiro:

    很抱歉、在我查看这些错误时、您可以尝试 SN74HCT595 替换 HCT245_IO。 对于  HC4049_OUT_50、我们似乎没有任何其他具有推挽输出模型的 HC 系列器件。 您能否更清楚地解释为什么它不是您所期望的?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FIG.pdf

    大家好、Owen、

    SN74HCT595移动了我的预期值。我创建了 IBIS 模型中的数据图表。

    我把它们连接到这个线程。 HC4049的玻璃是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soichi、

    这是我在 IBIS 模型上看到的内容。

    它看起来与您展示的非常相似。 您能否更详细地解释一下您对 IBIS 的预期?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen

    我已经在逻辑论坛中开始了有关此问题的新话题。

    "CD74HC4049:IBIS 模型:HC4049_OUT_50"

    您是否可以转到新主题并回复该问题?

    此致、

    Ohashi