This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:VIH 和 VIL

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1159317/sn74lvc1g07-vih-and-vil

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT1G125SN74LV1T34

您好!

输入电压电平有一个问题。  

如果输入电压电平在0.3xVCC 至0.7xVCC 之间工作、输出的行为如何? 谢谢。   

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出可以是低电平、也可以是关闭、或者它可以振荡。 设备可能已损坏。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    VIH 是否有类似的器件低于0.5xVcc、min? 还是 CMOS 电平固定为0.7xVCC、最小值和0.3XVCC、最大值? 谢谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 LVC 输入都具有对称的阈值。

    采用5V 电源时、具有 TTL 兼容输入的器件具有较低的阈值(VIH = 2V)。 有电压转换门。 但是、没有具有漏极开路输出的此类器件。

    您必须将 SN74AHCT1G125或 SN74LV1T34等低阈值器件与开漏缓冲器相结合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果输出为5V 且输入大于2V、则可以直接使用 SN74AHCT1G125。 只需将 A 连接到 GND 并将输入信号置于 OE\上、当 OE\=低电平时、输出将为低电平;当 OE\=高电平时、输出将为高阻态。