This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:此器件适用于10Mbps SPI 信号

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1159458/txb0104-this-device-suitable-for-10mbps-spi-signal

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0304

TXB0104该器件可用于10Mbps SPI 信号。

如果没有、请建议使用合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的自动双向架构可防止在许多应用中使用、具体取决于驱动强度和负载。 我不知道有关您的电路板的这些详细信息。

    总之、SPI 的最佳器件是 TXU0304。