This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反相缓冲器/驱动器

Guru**** 2941650 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC368, SN74HC240, SN74LVC2G240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/981954/inverting-buffer-driver

主题中讨论的其他器件:SN74HC368SN74HC240SN74LVC2G240

我们正在寻找具有以下特性的4通道反相缓冲器/驱动器。 我在网站上看不到合适的解决方案。 我们想与您再次核实 TI 是否有此类产品? 非常感谢。  

通道数:2通道/4通道/6通道(4通道更好)

输出类型:3种状态

使能功能:高电平有效

应用电压:5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有逆变器都具有低电平有效使能端。 只有同相74xx126具有高电平有效 OE。

    我建议在启用 SN74HC368之前放置一个单通道逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HC240可能适合您。 它具有8个逆变器通道和2个 OE 引脚、每个引脚控制4个通道。  您可以使用一个组的一个通道来反转另一个组4的 OE 引脚。

    高电平有效使能在逻辑中是相当罕见的--行业标准是具有低电平有效使能,因此我们绝大多数的逻辑产品都具有低电平有效使能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以推荐使用 SN74ACT240PWR 的功能类4通道反相缓冲器吗?

    我的客户希望根据电机驱动中的功能安全要求将8通道分成两个4通道。 谢谢!

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有使能功能的逆变器最多具有两个通道(例如 SN74LVC2G240)或至少六个通道(例如 SN74HC368)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户希望在设计上使用 SN74HC368。 但是、如何处理未使用的引脚或通道? 将它们连接到 GND 还是上拉至 VCC/偏置电源? 哪一个更适合抗噪? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持开路。 未使用的输入可以连接到 GND 或 VCC;这两者无关紧要。