This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245ZKE 控制电压基准

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/980991/sn74avc32t245zke-control-voltage-reference

主题中讨论的其他器件:SN74AVC32T245

大家好、

我们将使用器件"SN74AVC32T245ZKE"替代"SN74AVCB324245"。

在我们的设计中、VCCA 和 VCCB 分别为1.8V 和3.3V。

SN74AVC32T245ZKE 的数据表显示为其控制输入提供 VCCA 参考逻辑电平。

在我们的设计中、我们必须使用 VCCB 的电压电平来操作控制输入(DIR)。

我们的设计具有3.3V 的 VCCB、我们确保 VIH 和 VIL 电平符合控制输入的要求(以板载 VCCA (即1.8V)为基准)。

我们希望确认、此设计将有助于在不更改 PCB 的情况下将 SN74AVCB324245替换为 SN74AVC32T245ZKE。

谢谢

Rejeesh S Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVC32T245ZKE 正在停产。 您是指 SN74AVC32T245‍NMJ 吗?

    SN74AVC32T245的控制输入可承受过压;使用3.3V 信号没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将使用 SN74AVC32T245ZKE (来自我们自己的库存)和‍新购 SN74AVC32T245 NMJ。

    我们发现、只要对 PCB 进行任何更改、就可以满足这些要求。 请确认

    谢谢

    Rejeesh S Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、控制输入接受 VCCA 或任何更高的电压。 这将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeesh、

    这两种封装是封装兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的重播、这让我们对列出的问题有了清晰的了解。

    谢谢

    Rejeesh S Raj