This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH541:最大时钟速率

Guru**** 2825545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH541, SN74AUCH244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/981598/sn74lvth541-maximum-clock-rate

器件型号:SN74LVTH541
主题中讨论的其他器件: SN74AUCH244

大家好、

我们的客户询问时需要您的帮助。  我们是否对 SN74LVTH541的最大时钟速率有特性? 数据表似乎未显示此参数。 此外、我们是否还有一个类似的器件 、它可以在高达100MHz-200MHz 的高时钟速率下运行?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网站显示为320Mbps (= 160MHz)。

    在3.3V 时、没有更快的器件。
    在2.5V 电压下、SN74AUCH244 (>600Mbps)是引脚不兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的帮助!


    此致、

    Jejomar