This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:双向电平转换器感应问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/981235/txb0304-bidirectional-level-translator-sensing-issue

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

您好!

任何人、请说明。

在3.3V 至1.8V 电平转换期间、当我们为 IC 通电时、我们无法检测到 FPGA 的 JTAG 通道、

但是、当我们从路径中移除电平转换器并将其连接到 JTAG 调试器时、它也可以正常工作。 如何调试此问题?

此外、让我知道 IC TXB0304有任何引脚对引脚替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要调试此问题、我们需要原理图。 是否有任何长迹线、连接器或电缆?

    电路可能违反数据表第8.3.1和8.4.2节中所述的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我们使用的总设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.7 μ F kΩ 太强。

    对于单向信号、您可以使用 SN74AXC4T774等方向控制转换器、这种转换器更加可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试使用1K、无上拉、也尝试使用50K 仍然是相同的问题。  

    绕过电平转换器后、现在工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何方法可以解决此问题而无需重新制造电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSV 封装中没有兼容的转换器。