This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT541A:IBIS 模型

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT541, SN74HCT541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/981038/sn74hct541a-ibis-model

器件型号:SN74HCT541A
主题中讨论的其他器件:SN74HCT541

大家好、员工

是否可以提供 SN74HCT541APW 的 IBIS 模型?
产品主页上似乎没有 IBIS 模型。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    我们建议使用 SN74HCT541而不是 SN74HCT541A。 非-A 版本将具有用于评估的 SPICE 模型。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克罗斯比 SAN 您好

    IBIS 模型是必需的。
    是否可以提供它?

    此致  

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    遗憾的是、我们不支持为此部件创建 IBIS 模型。

    谢谢!

    乍得克罗斯比