This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS00-Q1:&放大器;SN74HC132-Q1:可互换?

Guru**** 2545080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS00, SN74HC132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/981191/sn74hcs00-q1-sn74hc132-q1-interchangeable

器件型号:SN74HCS00-Q1

您好、Logic 团队、

两个逻辑系列 SN74HCS00和 SN74HC132之间的区别到底是什么?  

从数据表中可以看到、除了电气参数(如电源电流、ESD 额定值等)的微小差异外、两个器件看起来相似

这两个部件是否可以在应用程序中互换使用?

感谢您的回答和致以最诚挚的问候、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    逻辑系列实际上是 HC HCS、而不是您突出显示的 S00和132。  

    这里的差异实际上可以在名称本身中看到。 HC 表示它是高速 CMOS 器件。 额外的 S 表示它具有施密特触发器。 您当然可以互换它们、因为它们看起来是引脚对引脚的、但您将失去施密特触发输入的优势。 这些信号有助于处理较慢的噪声信号、因此您不会在开关之间看到振荡。 以下是有关 HCS 系列和施密特触发器基尼菲特的更多信息:

    使用新型 HCS 逻辑系列降低噪声并降低功耗

    新的逻辑系列可实现抗噪和低功耗系统设计

    谢谢、

    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的解释和链接。 非常乐于助人!

    祝你度过美好的一天、祝你一切顺利、

    Michael