This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:1.2 +/- 10% VCCA 下的最小电压要求

Guru**** 2537450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/981318/sn74avc4t245-minimum-voltage-requirement-at-1-2---10-vcca

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

尊敬的逻辑团队:  

您能评论1.2V 的最小电压规格吗?  

当 VCCA 容差可能降至最低规格以下时会发生什么情况?  

谢谢、  

Mitchell Spears

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mitchell、

    如果电源电压低于最小规格、则无法保证运行。 我建议使用 SN74AXC4T245、该器件可在1.2V 以下良好运行、并且是 P2P。