This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐电平转换 IC

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/980795/recommend-level-conversion-ic

主题中讨论的其他器件:TXS0101

大家好、

我想找一个电平转换 IC、您能帮我吗? 以下是我的要求:

OE 使能控制

2.开漏输出

BR

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    您可能正在寻找 TXS 系列中的器件。   这些是具有 OE 使能引脚的开漏电平转换电压转换器、可将所有输出置于高阻态。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢你的答复。 除了满足上述要求外、芯片还希望满足3.3V 至1.8V 单电平转换(单通道)的要求。 您能给我推荐几款芯片吗?

    BR

    很好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加斯特、

    TXS0101可能是您要查找的器件。 1位电平转换器、具有漏极开路输出、使能引脚、可在3.3V 和1.8V 之间切换。 请记住、Vcca 必须小于或 Vccb、因此 Vcca 需要为您的1.8V 侧。 数据表中有一个基本上就是您的设置的图:


    谢谢、
    Rami