Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G00
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHC1G00 你(们)好
我使用的是 SN74AHC1G00的2输入与非门、Vcc 为3.3V。
输入 A 由一个上拉电阻器供电至3.3V、而输入 B 直接连接至3.3V。
我想知道的是、如果 Vcc 从3.3V 缓慢下降、输出是否为高电平?
我从数据表中了解到、由于 VIH=Vcc×0.7、当 Vcc 下降时、输出不会很高、这是正确的吗?
谢谢
戴维·H.