This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么是适用于1EDN7511B 的 TI P-P 解决方案

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/980911/what-is-ti-p-p-solution-for-1edn7511b

主题中讨论的其他器件:UCC27511UCC27511A

大家好、  

请建议 什么是适用于1EDN7511B 的 TI P-P 解决方案?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    我们的 P2P 解决方案包括 UCC27511A (-6V 输入能力)和 UCC27511 (-0.3V 输入)。

    此致、

    -Mamadou