This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:3.3V 始终存在、但1.8V 关闭和 OE 关闭、是否有任何问题?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979876/txb0304-3-3v-always-there-but-1-8v-off-and-oe-off-any-issue

器件型号:TXB0304

您好!

对于以下电路、

请与 TI 联系、了解我们的应用电路是否可以正常使用。  我们将关断 LDO_1V8、仅将3.3V 电源提供给 TXB0304、而不启用 TXB0304的 OE 在睡眠模式下、您是否看到问题? 主电池供电、B1至 B4是 SPI 信号。  

在我们的测试期间、我们注意到 TXB0304仍然工作、但只有3.3V 端口 具有高泄漏电流。 有什么建议吗?

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Felix、

    此器件具有 Ioff、可在其中一个电源为0V 时禁用 I/O。OE 引脚上是否有下拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的、OE 引脚上的下拉就位。

    此致、
    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我们有一种状态、即 VCCB 和 OE 引脚将被禁用、并在睡眠模式期间使 VCCA 处于单独供电状态。

    我们确实遇到了 VCCA 引脚上的高泄漏电流问题、该电平转换器的故障几乎为5%

    我可以考虑 ESD (生产处理)或初级电池插入时的电压瞬变可能导致的问题。

    当 VCCB 和 OE 在适当的状态下禁用时、任何其他因素都会导致 VCCA 高泄漏电流。

    感谢您的建议。

    谢谢、

    此致、

    TWG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix、TWG:

    以任何小故障率为基础、其可能是由于损坏造成的。 我可以看到、电路没有任何问题。 我将启动一个 FA、让我们能够确定情况是否如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我们已在故障 IC 中向 TI 发送 CM (OSI)以获取 FA。

    请尽快告知我们结果。

    谢谢、

    此致、

    TWG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您能帮我们提供该电平转换器的平均时间故障数据(MTBF)吗?

    如果不是、谁可以与我们分享这些数据?

    感谢您的建议。

    谢谢、

    此致、

    TWG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TWG:

    您可以通过在此 链接中键入器件型号来查找该信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wee Giap:

    MTBF 信息可从 https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 获取 


    此致、

    Felix