您好!
对于以下电路、
请与 TI 联系、了解我们的应用电路是否可以正常使用。 我们将关断 LDO_1V8、仅将3.3V 电源提供给 TXB0304、而不启用 TXB0304的 OE 在睡眠模式下、您是否看到问题? 主电池供电、B1至 B4是 SPI 信号。
在我们的测试期间、我们注意到 TXB0304仍然工作、但只有3.3V 端口 具有高泄漏电流。 有什么建议吗?
此致、
Felix
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于以下电路、
请与 TI 联系、了解我们的应用电路是否可以正常使用。 我们将关断 LDO_1V8、仅将3.3V 电源提供给 TXB0304、而不启用 TXB0304的 OE 在睡眠模式下、您是否看到问题? 主电池供电、B1至 B4是 SPI 信号。
在我们的测试期间、我们注意到 TXB0304仍然工作、但只有3.3V 端口 具有高泄漏电流。 有什么建议吗?
此致、
Felix
您好!Dylan、
我们有一种状态、即 VCCB 和 OE 引脚将被禁用、并在睡眠模式期间使 VCCA 处于单独供电状态。
我们确实遇到了 VCCA 引脚上的高泄漏电流问题、该电平转换器的故障几乎为5%
我可以考虑 ESD (生产处理)或初级电池插入时的电压瞬变可能导致的问题。
当 VCCB 和 OE 在适当的状态下禁用时、任何其他因素都会导致 VCCA 高泄漏电流。
感谢您的建议。
谢谢、
此致、
TWG
尊敬的 Wee Giap:
MTBF 信息可从 https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 获取
此致、
Felix