This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4060B:请提供 CD4060B HBM ESD 数据

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/980346/cd4060b-please-provide-cd4060b-hbm-esd-data

器件型号:CD4060B

大家好、  

我的客户要求提供 CD4060BM96 ESD HBM 数据。  客户支持团队会指导我访问 E2E、因为数据表中没有 ESD 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peggy:

    CD4060BM96的额定电压高达:

    HBM:1500V
    CDM:1500V
    MM:200V

    谢谢!

    乍得克罗斯比