This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:QSPI

Guru**** 2546740 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979068/txb0108-qspi

器件型号:TXB0108

你(们)好 团队

我的客户希望通过 TXB0108使用33MHz QSPI、请告知这是不是合适的器件。

他想知道:1. 检测信号/电平转换器的方向需要多长时间  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCCA 至少为2.5V、则可能会出现这种情况。 有关限制、请参阅数据表的第8.3节。 (禁止使用长迹线、连接器、电缆或电阻器。)

    永远不会检测到方向;TXB 输入和输出在两个方向上始终处于激活状态。 如果某些外部器件驱动 TXB 输出具有更高驱动强度的电压、则 TXB 引脚会切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 他将使用1V8和3V3在这些电压层之间转换信号。 这高于2V5、且连接线非常小。 您没有提到输入和输出之间的时间延迟。 请举个例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表的第6.13节所示、1.8V 时不支持33MHz (= 66Mbps)