This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G34:输出信号随时间推移而降低

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979800/sn74lvc3g34-output-signal-decreases-over-time

器件型号:SN74LVC3G34

您好!

我正在使用 SN74LVC3G34缓冲器将 SPI 总线连接到 RAM。

我观察到、缓冲器输出信号随着时间的推移而减少、这会导致 RAM 在处理数据时发生故障。 我尝试了不同的 SPI 速度(从5kHz 到30MHz)、并且尝试断开输出端的 RAM、但结果是相同的。

这是原理图:

这是缓冲器输入端(绿色)和输出端(粉色)的 SPI 时钟信号:

问题可能出在哪呢?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此期间、3V3_RAM 电压是否保持在3.3V? 是否有任何其他东西连接到 RAM_SPI_xxx 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 RAM、没有任何其他信号连接到这些信号。

    抱歉、我没有正确测量3V3_RAM。 它确实会降低:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    您能否显示放大后的输出信号捕捉以及监控电源电压的通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!  

    输出信号放大:

    电源电压: