This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:查看 LSF0108原理图

Guru**** 2537330 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979963/lsf0108-lsf0108-schematic-review

器件型号:LSF0108

大家好、

您可以帮助查看 LSF0108原理图吗? 它适用于30MHz SPI 应用、1.2V 至1.8V。

在没有上拉电阻器且 Vref_a=1.2V 的情况下连接到 FPGA;

BN 上拉至1.8V、电阻为100 Ω、 Vref_B=3.3V。

我按照数据表上的设计程序检查了原理图、原理图对我来说很好。  

如果您可以仔细检查原理图、非常感谢。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、里根、

    该原理图看起来不错。 我只需确保您在需要时具有上拉电阻器(例如、如果信号正在向上转换、则需要上拉电阻器)。 您可以在有关 LSF 系列(特别是4、5和6)的培训视频中找到更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的评论!

    此致

    里根