请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979963/lsf0108-lsf0108-schematic-review
器件型号:LSF0108大家好、
您可以帮助查看 LSF0108原理图吗? 它适用于30MHz SPI 应用、1.2V 至1.8V。
在没有上拉电阻器且 Vref_a=1.2V 的情况下连接到 FPGA;
BN 上拉至1.8V、电阻为100 Ω、 Vref_B=3.3V。
我按照数据表上的设计程序检查了原理图、原理图对我来说很好。
如果您可以仔细检查原理图、非常感谢。