This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:关于 Vref A 和 A 信号不同的电压条件

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/980011/lsf0102-about-voltage-conditions-where-vref-a-and-a-signals-are-different

器件型号:LSF0102

您好!

客户正在考虑以下电路。
当它们测试运行时、B 信号未正确上拉。
5V 降至大约2V。

这种用法是否有问题?
请问是什么导致 B 输出下降?



此致、
Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8V 的电压低于3.3V、因此开关闭合、A1和 B1引脚直接连接。

    数据表的第9.2.1.1.1节指出、"Vref_A 必须是所有输入和输出的最低电压电平。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。
    >因此开关关闭,A1和 B1引脚直接连接。

    我正在检查"SLVA675B"。
    但是、我无法从内部电路信息中了解在 VrefA > A1条件下无法打开它的原因。
    >1.8V 的电压低于3.3V,因此开关闭合,A1和 B1引脚直接连接。
    您通过与内部电路的链接告诉我有关它的更多信息?



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN/Vref_B 引脚上的电路可确保所有晶体管的栅极电压为 Vref_A 加上阈值电压。 这意味着、对于0V 和 Vref_A 之间的所有电压、此开关被关闭、并且运行方式与模拟开关相似、也就是说、Ax 和 Bx 上的电压大致相同。 这意味着低于 Vref_A 的电压不会转换。 (对于高于 Vref_A 的电压、开关为开路、高电平电压由上拉电阻器决定。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 LSF 工作原理的详细说明、我建议观看此简短视频系列: 了解 LSF 系列双向多电压电平转换器