This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4060:时钟周期和输入频率

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/980013/sn74hc4060-clock-cycles-and-the-input-frequency

器件型号:SN74HC4060

团队好、为客户发帖、我希望您能帮助我们澄清这一点。  

查找的是 TI 文档、其中介绍了74HC4060和74HC40103这两个芯片、它们的解释方式相同。 没有文档、确定时钟周期和输入频率以确定它们需要点击哪个引脚来获得所需的除法、只需查看与我提供的内容类似的内容、例如、 我有一个4MHz 信号进入、如果我需要250kHz 信号输出、他们可以使用74HC4060并使用引脚7除以16。  

您的输入。

此致、

标记