This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC245:当 Vcc 和 DIR 线路关闭时、B1线路内置+2V 电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC245, SN74LVC245A, SN74LV245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979312/sn74alvc245-2v-voltage-built-up-in-the-b1-line-when-vcc-and-dir-lines-is-turned-off

器件型号:SN74ALVC245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC245ASN74LV245A

您好!

       我们将您的 IC:SN74ALVC245PWR 用于控制线隔离。 当 IC 的 VCC 线路和 DIR 线路未上电并且 A1 (引脚2)被馈入+3.3V 高电平信号时、B1 (引脚18)线路上形成一个+2V 电压电平。 请提供反馈、说明发生这种情况的原因? 在 IC 断电时提供外部输入时、是否不应该隔离线路? 此外、我已附上电路图供您参考。

此致

Surya D S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    SN74ALVC245不包括 Ioff 规格、这表明它支持0V 电源和 I/O 引脚上的输入信号。

    换句话说、如果 Vcc = 0V、那么对于 SN74ALVC245、任何 I/O 引脚都不能大于0V。

    -

    如果您要切换至具有此功能的器件、有两个引脚兼容、适合您:

    SN74LVC245A

    SN74LV245A

    LVC 系列器件具有更强的输出驱动器、因此它具有更低的延迟、更快的输出边沿、并且可以驱动更大的电流。 这两款器件均采用20引脚 TSSOP (PW)封装。 对于较轻的负载(例如短布线和直接连接到 IC)、我会选择 LV-A 系列器件来减少过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

         +2V 电压累积情况

    当 Vcc=0且 Vin=3.3V (引脚2)时、Vout=2V 时所构建的电压(引脚3)。

    提供反馈

    此致

    Surya D S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

         +2V 电压累积情况

    当 Vcc=0且 Vin=3.3V (引脚2)时、Vout=2V 时所构建的电压(引脚3)。

    提供反馈

    此致

    Surya D S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表示不允许向 A1引脚施加高于 VCC 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens Ladisch

           如果 OE#线路上拉时 VCC (+3.3V)和输入(A1)引脚馈送至我的电路中的+3.3V (高电平)、则输出(B1)引脚中不会出现上述+2V 电压电平。

    您是否有任何具有"OE 高电平有效"选项的8位总线收发器?

    提供您的反馈

    此致

    Surya D S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;所有这些器件的标准是 OE 为低电平有效。

    实际问题是 A1电压为器件加电。 使用支持 Ioff 的器件、如 SN74LVC245A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    是的、将 OE\强制为高电平是在器件上强制进入高阻抗状态的一种方法。

    另一个选项是选择具有 Ioff 特性的器件、当电源为0V 时、该器件会自动执行此操作。  您是否有理由不使用这些引脚对引脚兼容的器件之一?