This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:TXB0106-Q1

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1, LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979978/txb0106-q1-txb0106-q1

器件型号:TXB0106-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0204-Q1

您好!

 TXB0106-Q1是否支持 LSF0204-Q1等100MHz 转换?

我需要一个"自动双向多电压电平转换器"、用于以85MHz 时钟运行的 QSPI。

此致 MW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    85MHz 为170Mbps。 不支持此功能。

    如果您实际上具有85Mbps、则在最低电压至少为2.5V 时有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    因此、您可以为该应用推荐哪种电压电平转换器:

    - QSPI (4个数据)、时钟频率为85MHz

    - Vref_A (1V8或2V5或3V3)

    - Vref_B 3V3

    此致 MW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MW、

    最好的选择是 LSF0204-Q1。 其最大数据速率取决于上拉尺寸和负载电容。 本 培训视频 对此进行了详细介绍。 VrefA 不能为3.3V、但 A 端口上的上拉电压可以为3.3V