This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3208-Q1:CLVC1G3208的温度范围

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979656/sn74lvc1g3208-q1-temperature-range-of-clvc1g3208

器件型号:SN74LVC1G3208-Q1

大家好、

客户正在寻找具有-40°C ~ 105°C 或更宽温度范围的 CLVC1G3208IDCKRQ1替代产品。

我发现 SN74LVC3208IDCKR 具有相同的温度范围和性能。 但是、我想知道为什么非 Q1 SN74LVC3208具有比 Q1版本更宽的温度范围。  

您能否检查这些产品数据表中的温度范围是否正确? 如果正确、我将建议使用非 Q1版本。

此致、

Saito

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    是的、两个数据表中的温度额定值都是正确的。

    -

    AEC-Q100额定器件有4个等级。 这是 AEC-Q100认证文档的摘录:

    我们的所有新汽车产品的额定等级均为1级、但情况并非总是如此。 我们的一些器件仍然是3级。