This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GX04:48MHz 晶体振荡器应用

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979704/sn74lvc1gx04-application-for-48mhz-crystal-oscillator

器件型号:SN74LVC1GX04

大家好、

SN74LVC1GX04是否可用于48MHz 晶体振荡器电路? 如果没有、您能否推荐其他选项?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是可行的、但在如此高的频率下、您必须考虑所有组件的模拟属性。 请参阅数据表的第9.2.1和9.2.2节。 使用集成的48MHz 振荡器可能更容易。