This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102 VOL 问题

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXB0102, SN74LVC1G17, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979699/txs0102-question-for-txs0102-vol-issue

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TXB0102、 SN74LVC1G17、 SN74LVC1T45

大家好、

我们的客户在其系统中使用 TXS0102进行 UART 信号转换(5V 至1.8V)、由于其 TX 侧电路限制、TXD 线路上有2K 的串行电阻、如下面的原理图所示、因此在 TXD 输出"L"时会产生非常高的 VOL。 在不更改解决方案的情况下、他们希望在 VCCB 节点上串联一个20K 电阻器、这将使 VOL 降低到大约500mV、这应该符合他们的规格、所以他们想要检查我们是否可以像这样使用 TXS0102 -您能帮助检查一下吗?

原始电路:

修改后的电路:

此外、TXB0102似乎没有此类问题、但我们找不到目前用于 TXS0102的 DCT 封装客户、您能否帮助检查我们现在是否提供了 TXB0102DCTR 或 TXB0102DCTT 样片?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过添加该复位器、转换器将无法再输出5V 电压

    UART 信号是单向的。 5V 至1.8V 的转换可通过任何诸如 SN74LVC1G17的过压耐受缓冲器完成;1.8V 至5V 的转换可通过 SN74LVC1T45完成。 此类缓冲转换器不会出现高阻抗信号问题。

    TXB 不适用于2 kΩ 输出。 DCT 封装中没有解决方案。