This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:SN74HC595D

Guru**** 2586565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979475/sn74hc595-sn74hc595d

器件型号:SN74HC595

大家好、

我们在电路板中使用 p/n:SN74HC595D 已超过5年。 虽然该部件工作正常、但我们没有遇到任何问题。

根据我们的系统设计,一旦为我们的系统加电,SN74HC595D IC 的所有输出引脚(Qa 到 QH)将立即进入低电平状态,而不会有任何延迟。 但在最近接收的批次中、很少有 IC 的工作状态稍有不同、这意味着除"引脚 Qa "外、所有输出引脚都立即变为低电平状态。  在 延迟1秒后、引脚 Qa 将进入低电平状态。 在这种类型的电路板中、一旦更换了另一个 IC、电路板就能正常工作(意味着所有输出引脚立即变为低电平状态、而不会有任何延迟、包括引脚 Qa)。

 

请告诉我为什么某些 IC 的运行方式稍有不同? 只有一个输出引脚会进入低电平状态 、延迟一秒?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这一秒内、所有输入引脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我很快会建议输入引脚状态...

    但是 、在出现故障的电路板 中、一旦更换另一个 IC、电路板就能正常工作。 与已知良好 (金样)板中的类似,如果我使用此坏 IC,则该板开始出现故障,这意味着同一个引脚(Qa) 在一秒钟后变为低电平状态... 在300件中、我们发现此问题的器件数为13件(故障率为4.3%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入引脚在启动时保持悬空、则输出状态将未知(请参阅以下常见问题解答)、因为该器件基于状态。

    如果情况并非如此、您能否附上原理图的副本?

    谢谢!

    乍得克罗斯比