This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:PSpice 模型错误:值必须单调增加

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979457/sn74lvc1g125-pspice-model-error-values-must-be-monotonic-increasing

器件型号:SN74LVC1G125

我已尝试从产品页面下载模型并使用 PSpice 中提供的模型。 在这两种情况下、工程都无法完成仿真、并指示错误"值必须单调增加"。 我对电路中的所有功能进行了微调、结果始终相同。 其他缓冲器正常运行。 您能否提供一些解决问题的指导? 我的最终目标是估算特定配置中的功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享仿真文件或至少共享原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件直接从产品页面下载:

      

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    它看起来像 PSpice for TI 和我们网站上的模型是2014年行为版本--我们在工作中有一个更好的行为模型。

    我将与我的团队合作、在系统中更新旧模型。 不过、我不确定从我们访问网络需要多长时间、因此我将为您提供一个网表文件、希望在一天结束之前。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio、

    请参阅以下文件:

    SN74LVC1G125.cir

    SN74LVC1G125.OLB