This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:LSF0102-Q1

Guru**** 2347480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979412/lsf0102-q1-lsf0102-q1

器件型号:LSF0102-Q1

您好!

双向电压电平转换是否可能如此?

VREF_A = 1V8或2v5 (或3V3)

VREF_B = 3V3

此致 MW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MW:

    是的、这是可能的。 数据表的第9.2.1节提供了一个确切的示例。

    谢谢!

    乍得克罗斯比