This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245DGVR 闩锁测试电流

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/977946/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245dgvr-latch-up-test-current

器件型号:SN74LVC8T245

你好

请告诉我闩锁测试电流是否为"±100mA"。

谢谢

此致、

小林正弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masahiro Kobayashi

    正如数据表中所述、该器件"闩锁性能超过100mA、符合 JESD 78 II 类规范"

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回答。

    闩锁测试电流是否在-100mA 下达到100mA?

    谢谢你。

    此致、

    小林正弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林-圣

    是的、闩锁效应抑制将涵盖-100mA 和+100mA 注入情形。

    谢谢、
    Rami