This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4521B:数据表说明

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4521B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979058/cd4521b-clarification-on-datasheet

器件型号:CD4521B

我指的是 CD4521B (CMOS 24级分频器) TI 产品说明书版权所有2003 (第3-286页)、图10和11、我有以下问题:

问题1. 图10中给出的振荡器频率计算公式是否也适用于图11中的振荡器电路?

问题2. 如何计算图11中所示的电容器"cs"值?

问题3. 如图所示。 11、引脚4和引脚6之间显示了一个无注释的电阻器。 这是电阻"rt"吗?

问题4. 图11中所示的电阻器"R0"的功能是否与图10中的电阻器"Rs"相同?
如果是这样、那么由于"R0=18M Ω"(如图11所示)、可以使用关系"Rs>=2Rt"(如图所示)。 10)要计算图11中未标注的电阻器的值(假设它是"Rt")?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到的电路是晶体振荡器(图11)。 这是一个标准晶体振荡器电路、用于许多器件:

    R1为非缓冲反向器提供偏置。 这通常是一个较大的电阻值-通常使用1 Mohm (在本数据表中建议使用18 Mohm)。

    R2是一个阻尼电阻器、用于降低晶体的功率输入、然后 C1和 C2是晶体的负载电阻器(通常在晶体数据表中定义、通常约为20pF)。

    -

    CD4521B 数据表中显示的振荡器电路稍有不同。 以下是数据表中显示的所有振荡器电路:

    这里是数据表中特定于晶体振荡器的外部组件:

    我将其重新绘制为略小的卷积:

    从数据表中的图11可以看出、只有引脚4和6连接到晶体振荡器电路。

    这基本上与我上面所示的电路(第一个图像)相同、但它不是连接到逆变器上的晶体谐振器电路、而是连接到接地。

    [引用 user="Roland Melad"]

    问题1. 图10中给出的振荡器频率计算公式是否也适用于图11中的振荡器电路?

    [/报价]

    否,图11是晶体振荡器--振荡频率由晶体设置。

    [引用 user="Roland Melad"]

    问题2. 如何计算图11中所示的电容器"cs"值?

    [/报价]

    晶体振荡器工作频率将取决于晶体的容性负载。 晶体数据表应提供晶体的负载电容、还可能提供电容的建议配置。

    [引用 user="Roland Melad"]

    问题3. 如图所示。 11、引脚4和引脚6之间显示了一个无注释的电阻器。 这是电阻"rt"吗?

    [/报价]

    这是偏置电阻器、它不同于 RC 环路振荡器电路中的计时电阻器。

    [引用 user="Roland Melad"]

    问题4. 图11中所示的电阻器"R0"的功能是否与图10中的电阻器"Rs"相同?
    如果是这样、那么由于"R0=18M Ω"(如图11所示)、可以使用关系"Rs>=2Rt"(如图所示)。 10)要计算图11中未标注的电阻器的值(假设它是"Rt")?

    [/报价]

    不可以,Rs 是 RC 环路振荡器电路的一部分--这与晶体振荡器的功能非常不同。