This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:逻辑器件损坏

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/976532/sn74lvc1g08-logic-part-get-damaged

器件型号:SN74LVC1G08
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17

你好!

我们将该电路用作逻辑信号放大器。 我们的系统看起来具有:

信号发送器
2.信号电源线
基于 SN74LVC1G08DBVR 的信号放大器电路
安装由 LED 组成。

SN74LVC1G08DBVR 模块在运行一段时间后受损、并将发送信号的振幅从5V 降低至+/- 1V。 仍然可以读取适当的信号形状、但其电平会大幅下降。

我们注意到、使用热空气加热系统会立即"修复"问题、并且在接下来的几个小时内工作正常。 一段时间后、信号再次降级。  并非总是发生故障。 我们使用多个此类模块、其中一些模块会损坏、而其他模块则不会出现问题。

问题可能出在哪呢? 您是否遇到过类似的情况?


模块布局已附加。

谢谢、
Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最可能的原因是过压或过载输出。

    请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们的此模块原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    关于 LVC1G08:

    输入信号是什么样的? 您曾提到将其用作放大器、因此我担心您不会输入适当的逻辑信号(快速边缘小于 VIL、大于 VIH)。 在正常条件下看到输入/输出的示波器截图是理想情况。

    此外、我建议将 R1增大到至少100欧姆、以防止器件产生过流。 因此、很容易超过50mA 的电流限制。

    -

    我想知道这个电路板的电源电路和电源要求--看起来有一个电压从24V 下降到5V 的线性稳压器,这对于线性稳压器来说是一个非常大的压降。 不过、我可能会错-我只看到标记的焊盘和电压。 此电路板耗散了多少功率? 您的稳压器是否可以进入锁定模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D2和 IC2之间应该有一个电阻器。 否则、IC2较弱的内部 ESD 保护会看到与 D2相同的电压。 D3也是如此。 (通常、ESD 保护组件应直接位于外部连接器上。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢你的答复。  

    我们称之为"放大器"的器件用于调节 TTL 信号。  

    TI_AMP.png

    在该图中、我们可以看到两个通道、黄色表示输入信号、紫色表示输出。 这是通过使用放大器之前的5m 电缆和后面的5m 电缆创建的、其中10A 电流流经电源线。 因此、您可以看到 GND 电平发生了变化。  
    TI_AMP_10m.png

    下图显示了放大器之前的10米长电缆。 这使得 GND 电平更低。  
    您是否认为输入信号低电平可能是造成损坏的原因? 我们曾尝试这样做、但我们从未在需要时烧过该 IC、它始终是零星的。  

    谢谢、Tom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru、  

    感谢你的答复。  

    您有一个问题、我们可能会在 IC 的输入和输出端放置额外的电阻器。  

    好的、Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    您的图片未通过。 这里有一个有关如何发布图片的常见问题解答: [常见问题解答]如何在论坛帖子中插入图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、抱歉。 此处再次显示图片:
    5m 电缆:

    10m 电缆:


    好的、Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    如果输入信号比接地低0.5V 以上、则会激活器件上的负输入钳位二极管、并最终消耗大量电流/造成损坏。 在输入端添加一些额外的串联电阻可防止这种情况发生(至少可防止损坏)。  该器件的限值为20mA、因此1k 欧姆应能很好地防止出现问题。 对于正常运行、这不会导致任何副作用、因为输入已经具有很高的阻抗。

    我看到的两个大问题是、输入转换速率很慢、输出过载。

    输入信号在大约100ns 内转换。 在5V 电源下、LVC1G08需要一个开关时间大约为25ns 的输入(请查看建议运行条件表以了解确切规格)。

    由于您不是将器件用作与门、而是用作缓冲器、因此可以切换到 SN74LVC1G17以避免出现第一个问题。 它具有施密特触发输入、因此慢速信号不是问题 、但您仍需要限制输出电流、因为这肯定会使器件承受过高的应力。

    这里有一个常见问题解答、说明为何慢速输入信号对 CMOS 逻辑不利: [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Emrys 提供的建议。  
    我将尽可能增大输入电阻。  
    至于击穿电流、是否可能是造成损坏的原因? 当 IC 损坏时、它不会永久停止工作、但行为不稳定。 输入阻抗降低、您可以看到输入信号振幅从5V 降低到大约~2V。 是否可以从 CMOS 结构中确定、如果输入信号降低、则意味着输入信号出现问题、而不是输出?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    我对您所看到的问题没有很好的解释-如果您可以获得输入、输出和电源全部以器件接地为基准的错误操作的示波器截图、也许我会发现一些具体问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys、  

    再次感谢大家。  
    最后一个问题是、这个调节器件可以在工作过程中被拆开、并且由于47uF 电容器、它在输入已经浮动的情况下提供几秒钟的电源。 据我所知 、对于74LVC1G08而言、这可能是有害的、但对于施密特触发缓冲 器 SN74LVC1G17、这种情况应该是好的吗?

    大家好、Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、输入可以在施密特触发器器件上保持悬空、而无需担心损坏-但悬空输入可能会导致随机输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有支持。 我们已经使用 SN74LVC1G17实现了您的解决方案。 它目前运行良好。 我们正在等待可定位的损坏;)  

    祝你一切顺利  
    Tomasz