This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:旁路电容器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/978632/sn74ahct1g125-bypass-capacitor

器件型号:SN74AHCT1G125

您好!

我的客户正在考虑使用 SN74AHCT1G125。

为什么单电源和多电源之间的电容不同、如下所示?

 

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    具有多个电源引脚意味着您将添加更多电容。 我们建议在单电源器件上使用旁路电容器、其默认值为0.1uF。 对于多电源器件、我们建议使用0.01uF 或0.022uF。 例如、如果您的器件具有4个电源引脚和0.022uF 旁路电容器、则该电容会增加高达0.088uF 的电容、这接近于单电源器件的0.1uF 建议值。 在这种情况下、该值的分布更加广泛。

    仅仅因为数据表建议使用0.1uF 旁路电容器并不意味着您必须使用该值。 实际上、大多数系统都将受益于为您的应用选择特定旁路电容器(或电容器)的时间。 我们不知道您的系统是如何设计的、或者您可以使用什么电容器。

    我认为这是一个有趣的主题、因此我将编写一个常见问题解答以发布有关选择旁路电容器的信息。 感谢您的想法!