This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:高达10MHz 的 SPI 有线通信

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74HCS125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/978784/sn74lvc125a-spi-wired-communication-upto-10mhz

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS125

您好!

  我们在我的项目中使用具有有线通信的 SPI 协议,有线长度最大为40到50cm

  您能给我推荐一些驱动器 IC 吗?我已经选择了一些器件型号(如 SN74LVC125A),它将支持此应用???????

  并建议我使用此应用适合的驱动器 IC 或中继器???????

感谢和此致、

潘迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pandi、

    使用如此长的布线、我希望您将看到显著的传输线路效应和较大的容性负载。

    我建议使用具有正钳位二极管的器件、并添加与所有引脚串联的外部电阻器、这些引脚连接到长迹线。 33欧姆通常足以限制电流并为远端的任何振铃提供阻尼、但您可以在测试中始终对其进行调整。

    SN74HCS125具有施密特触发输入、可提供额外的噪声裕量、因此是一个不错的选择。