This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:SN74AVCxT245最大数据速率问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/978564/sn74avc32t245-sn74avcxt245-maximum-data-rates-question

器件型号:SN74AVC32T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16T245

您好!

我想使用 SN74AVC16T245或 SN74AVC32T245等 TI 电平转换器 IC 来完成我的设计。 在数据表中、IC 支持380Mbps 的最大数据速率。 我想知道该规格意味着总线中的单个数据或全部数据。

以 SN74AVC32T245为例、如果它意味着单个数据路径、则总带宽为380Mbps。 如果这意味着所有数据路径、则总带宽为380Mbps x 32、接近12Gbps。

希望我能得到准确的答案。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是每个引脚的数据速率。 (通道较少的其他转换器的值相同。)