请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC32T245 主题中讨论的其他器件: SN74AVC16T245
您好!
我想使用 SN74AVC16T245或 SN74AVC32T245等 TI 电平转换器 IC 来完成我的设计。 在数据表中、IC 支持380Mbps 的最大数据速率。 我想知道该规格意味着总线中的单个数据或全部数据。
以 SN74AVC32T245为例、如果它意味着单个数据路径、则总带宽为380Mbps。 如果这意味着所有数据路径、则总带宽为380Mbps x 32、接近12Gbps。
希望我能得到准确的答案。 非常感谢。