This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:SN74AVC2T245RSWR

Guru**** 2504185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/978262/sn74avc2t245-sn74avc2t245rswr

器件型号:SN74AVC2T245

当我研究该部件的 PSpice 模型(设计和开发中)(用于通过创建符号在幽灵环境中进行仿真)时,我得到了它的加密模型。

我想获取相同的未加密模型。 我可以从何处获取该信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HSpice 模型的未加密版本包含专有信息、只能根据保密协议共享。

    据我了解、未加密和加密的 HSpice 模型的工作方式完全相同、因此如果不使用您的软件、则另一个模型也不会使用。

    您能告诉我您想要确定什么吗? 也许我可以帮助您、而无需大量的仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把 pspice 内容保存在虚拟 pspice 视图中。然后在检查和保存时、由于加密模型、我会遇到很多错误。

    因此,为了在虚拟化环境中创建 testench,我们需要一个符号,当我们进入该符号时,我们应该得到 pspice 模型。所以所有的东西都必须在虚拟化环境中定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在为您准备一个器件的行为模型-我将在周一之前向您提供更多信息、希望您可以使用一个模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个单通道模型、该模型应该能够很好地表示器件。 如果你遇到任何麻烦,请告诉我--我们尚未正式发布这个,所以它仍在测试中,但它基于我们的标准行为模型,我不会期待任何问题。

    e2e.ti.com/.../2781.SN74AVC1T45.cir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

    非常感谢您在如此短的时间内共享单通道模型。 我使用该模型来创建符号和测试台。

    尝试在虚拟化环境中对其进行仿真 、但它运行良好。

    这解决了我的问题。

    此致

    Sangeetha M V