This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:合适的电压转换器件

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC245A, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/978500/sn74lvc8t245-proper-voltage-translation-device

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC245ASN74LXC8T245

您好!

我需要将运行在 LVCMOS 2.5V 电平的 FPGA 组中的多个 GPIO 转换为5V TTL 电平。 根据 SCEA035A 应用手册的表1 (选择合适的电平转换解决方案)、主题器件似乎可以将2.5V CMOS 转换为5V CMOS、但并未将5V TTL 作为选项提及。  

此器件能否处理2.5V LVCMOS 转换为5V TTL? 如果不能、请为此应用推荐合适的器件。

我不需要该接口具有高数据速率、大约40Mbps 的数据速率就足够了。

感谢您的支持。
射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们通常没有与 TTL 兼容的转换器、因为通常有更好的解决方案。 有一些真正的旧器件可让您在 TTL 和标准 CMOS 5V 输入之间进行选择、但这些器件在低至2.5V 时不起作用。

    对于从2.5V 到 TTL 的信号、我将使用2.5V 输入电源和5V 输出电源、这将适用于任何 TTL 输入。 就这个问题而言,2.5V 是 TTL 器件的有效输入,因此从技术上讲,您可以直接连接这些器件。

    对于从 TTL 到2.5V 的信号、我将使用具有过压容限输入的2.5V 器件、如 SN74LVC245A (电源电压为2.5V、输入电压最高可达5.5V)。 您也可以使用 SN74LVC8T245来实现这一点、但这并不是真正需要双电源选项。

    如果需要改变方向、您可以使用单个 SN74LVC8T245并将一个电源设置为3.5V、以在一侧获得 TTL 电平(输出0V 或3.5V、输入阈值为1.75V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。

    尽管我可能不需要2.5V 至 TTL 转换、但我希望缓冲这些信号、因为它们将从 I/O 面板传出并连接到电缆。

    听起来我只能使用 SN74LVC8T245器件、其中一侧为5V、另一侧为2.5V、因此应该能够成功地进行两种转换。 除非您有任何保留、否则我将选择该选项。  

    再次感谢 Emrys。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在驱动电缆时还有一些额外的问题----在大多数情况下,我们认为逻辑缓冲器的"重负载"是一个问题。 简而言之、您需要添加一个串联电阻器、其中任何 I/O 引脚都连接到外部电缆、通常为33欧姆。 如果在最终构建中出现问题、这也允许您调整该值。

    此常见问题解答中提供了一些额外的信息、可帮助您:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、  

    这是有关串联电阻器的一个很好的提醒。 感谢您的讲解。

    我很高兴可以去。 非常感谢您的大力支持。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    您可能还会考虑我们新发布的 SN74LXC8T245器件。

    这是一款全新设计的器件、可用于您的应用、与您推出的 SN74LVC8T245器件相比、它还具有一些其他功能、包括用于降低噪声的施密特触发输入和用于降低功耗的更低整体 ICC。

    您可以从以下 TI store 获取它们: www.ti.com/.../SN74LXC8T245

    最棒的

    Michael