主题中讨论的其他器件: SN74LVC245A、 SN74LXC8T245
您好!
我需要将运行在 LVCMOS 2.5V 电平的 FPGA 组中的多个 GPIO 转换为5V TTL 电平。 根据 SCEA035A 应用手册的表1 (选择合适的电平转换解决方案)、主题器件似乎可以将2.5V CMOS 转换为5V CMOS、但并未将5V TTL 作为选项提及。
此器件能否处理2.5V LVCMOS 转换为5V TTL? 如果不能、请为此应用推荐合适的器件。
我不需要该接口具有高数据速率、大约40Mbps 的数据速率就足够了。
感谢您的支持。
射线