This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4027B:上电复位电路、需要外部二极管?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/978494/cd4027b-power-on-reset-circuit-external-diode-needed

器件型号:CD4027B

在此针对 4027B 触发器的 POR 电路中、D1是否能够保护4027B 的输入二极管?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    所有输入二极管已在内部连接到 Vdd 和 VSS、如下所示。 假设您运行的是 VSS 到 GND、并从此处引用、D1将在内部处理、因此不需要。
     
    谢谢、

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!